主题中讨论的其他器件:TPS63900
您好!
对于一个设计、我希望实现 TPS63900、因为它具有出色的轻负载效率和高输出电流。
TPS63900将为 LTE-M 调制解调器供电、该调制解调器在传输时消耗高峰值电流。 当尝试在输出电流为400mA 的2.0V IN 和3.6V OUT 下测试转换器时、转换器会失败并输出0V。 在较低的电流下也会发生同样的情况、例如300mA、但数据表指出、它应该能够提供400mA 的电流。 使转换器输出400mA 的唯一方法是增加输入电压。
当我查看评估模块的用户指南时、它表示最大电流为330mA。 为什么规格有如此大的差异、以及如何增加最大输出电流?
此致、
Martin