This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900EVM:升压模式无法在启动电流下启动

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935669/tps63900evm-boost-mode-fails-to-start-at-start-current

器件型号:TPS63900EVM
主题中讨论的其他器件:TPS63900

您好!

对于一个设计、我希望实现 TPS63900、因为它具有出色的轻负载效率和高输出电流。

TPS63900将为 LTE-M 调制解调器供电、该调制解调器在传输时消耗高峰值电流。 当尝试在输出电流为400mA 的2.0V IN 和3.6V OUT 下测试转换器时、转换器会失败并输出0V。 在较低的电流下也会发生同样的情况、例如300mA、但数据表指出、它应该能够提供400mA 的电流。 使转换器输出400mA 的唯一方法是增加输入电压。

当我查看评估模块的用户指南时、它表示最大电流为330mA。 为什么规格有如此大的差异、以及如何增加最大输出电流?

此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您是在 EVM 还是系统板中进行测量? 如果是后者、请分享您的原理图和布局。 还应在施加负载时测量 VIN 和 VOUT 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我在实验室电源和负载测试仪中使用了 EVM 进行此测试。

    Vin 在示波器上看起来很好、而 Vout 在另一侧突然下降到0V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您是否已将电流限制设置为其最大值? 请帮助仔细检查电流限制设置。

    如果输出电流从零缓慢增加到400mA、会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    电流设置为最大值、我在 VO1和 VO2上对其进行了测试。

    当我缓慢施加电流时;1mA/us 工作正常、在更高的压摆率10mA/us 下、电流失败。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我在 EVM 上重复实验并发现类似的问题、该器件在负载转换时易于关断和重新启动。 可能需要一些时间才能找出原因。

    此致、

    徐玉辰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请参阅以下内容、了解 EVM、CH1 VOUT、CH2 VIN、CH4 IOUT 中的工作台测试。 该器件以0至300mA 的负载阶跃正常运行。

    我们确认了关断问题是由负载瞬态期间的 VIN UVLO 引起的。 添加更多输入电容器后即可解决该问题。  

    您能否捕获如下所示的类似波形以检查观察结果。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我确实看到输入端的电压从2.0V 降至1.6V。 当我执行相同的测试并在输入端添加一个10uF 电容器时、转换器工作正常。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Martin