This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2480:TPS2480PWR 校准寄存器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, TPS2480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935232/tps2480-tps2480pwr-calibration-register

器件型号:TPS2480
主题中讨论的其他器件:LM5066I

我在  电路板设计中使用了多个 TPS2480PWR。现在系统要求系统可以通过 I2C 读取电流/ Vbus/功率信息。 我们希望尽可能准确。因此,在系统通过 I2C 在线读取信息之前,应先更新00和05寄存器值。如果我们不更新寄存器的两个值,那么系统读取的值是多少?  尽管我更改了 R_SHUT 和电流 LSB 的值、但我似乎无法更改00 (始终为399F)的值。 我在校准过程中只更改了05寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、  

    欢迎使用 E2E! 感谢您的要求。

    这是一个新项目。 ? 您是否可以切换到新的热插拔控制器。 LM5066i 是 TPS2480的最新版本、可提供更好的可配置性。  

    关于您对 TPS2480的问题、我将在几天内向您提问。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    这是一个新项目。 但客户要求我们使用旧项目中使用的控制器。

    请尽快回复我。

    谢谢、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、  

    感谢您与客户核实并进行确认。

    我需要咨询设计团队。 我将在星期二前回来

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、  

    您应该能够更新 00h 和05h 寄存器。  这些寄存器是易失性的、如果编程为默认值以外的值、则必须在每次器件加电时重新编程。

    如果您不更新这些寄存 器、您将从功率和电流寄存器中读取"0"值、因为校准寄存器默认值为"0"、在对校准寄存器进行编程之前产生零电流值。 但您应该能够读取总线电压。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    我知道我可以更新00h 和05h。 但通过使用 TI 工具进行校准、00h 似乎始终为0399F。 您能否帮助确认是否可以使用05h 默认值?

    谢谢、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、  

      您可以在配置寄存器00h 中继续使用默认值0399F、但需要更新 校准寄存器05h 以达到正确的功率和电流值。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    另一个问题。

    我将使用默认值保留00h。但有一个有关05h 的问题。

    使用 GUI 校准控制 器,如果我保持左侧三个值相同(Rshut;Max 预期电流;Enter LSB),当我更改正确的值时,05h 寄存器将发生很大变化。

    第二个校准-->测量的关断电流:-0.002---- >05h:0x471C

    第二个校准-->测量的关断电流:-0.001---- >05h:0x11C6

    每次校准后、TPS2480/1前二次校准电流的值可能会有所不同。因此、我不确定是否可以确认05h 的值。

    一个电路板的05h 值是否可以与另一个电路板一起使用?

    谢谢、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、  

    您必须在更高的电流下进行校准、一个电路板校准就足够了。

    请参阅 EVM 用户指南

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、  

    这有什么帮助吗? 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakeh、

    1.如果我们使用默认值00h 和05h、客户想知道电流感测精度是多少?

    数据表中没有与05h 相关的具体信息?

    例如、 如果寄存器值05h 为默认值(0000)、最大预期电流和电流 LSB 是多少?

    控制器知道 Rshut 值的剂量是多少?

    谢谢、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、  

    1A) 如果寄存器值05h 为缺省值(0000)、在 对校准寄存器05h 进行编程之前、您将读取零电流值。

    2A)我们需要在文本框"Rshunt"中键入适当的 Rshunt 值

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    让我澄清一下这个问题。

    下面是系统中 BMC 命令读取的 TPS2480相关数据(不是 TI 工具读取的数据)。

    控制器似乎知道 Rshut 的值。 从您的最后一条消息中、控制器05h 寄存器已校准、否则读取电流为零。

    它是如何实现的? 我在数据表中找不到它。

    谢谢、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我认为客户可能已经在其控制器中预先馈送或预定义了 Rshunt。

    它们从 03h、04h 寄存器中读取什么?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

     是否对03h、04h 寄存器中的数据进行任何更新?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我将客户再次确认控制器是为 Rshut 预先馈送还是预定义。

    我手头没有系统板。 因此我无法读取03h 和04h。

    当我获得结果时、我将更新此内容。

    谢谢、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Bruce