主题中讨论的其他器件:CSD18503KCS、
这与 LM5122MH-NOPB 的12V 升压至24V 20A 应用有关。
我已将热空气回流焊2个样本焊接到2个电路板上。 在第一个电路板上、输出电压缓慢上升并保持在6V 至7V 的开路范围内、但我看到过它上升到9V 一次。 输出电压随着输入电压的增加而增加。 在第二个电路板上、输出电压为10V、但在开路中也具有高空闲电流(0.1A)。 我尝试将 RES 接地、但没有任何变化、在1.5V 时测量了 UVLO 引脚、工作台电源为12V、并设置了500mA 电流限制。
我最近一直很忙、这一优先级很低、但这些特定的电路板似乎确实需要提高电压、以使客户更喜欢。 我已附上下面的电路图以及相关 PCB 面积的顶层和底层。 请注意、这些晶体管不是 PCB 层图像上列出的晶体管、它们都是 TI CSD18503KCS。 每个电感器为3.3毫欧、我在原型板上使用的电感器支持高达27A 的电流、因为它们目前更容易获得。
如果存在任何未决问题、或者取决于 PCB 布局甚至是某些组件选择、我将寻求有关电路设计的建议。