This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915器件中的 VTB 电压值?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935159/bq77915-vtb-voltage-value-in-bq77915-device

器件型号:BQ77915

由于温度切断配置基于 BQ77915器件中的 VTB 电压、因此 VTB 需要考虑什么电压? 在数据表中、它指定为0V 至3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    0至3V 之间的 VTB 输出脉冲。 请参阅下面的示波器屏幕截图:

    粉色线(CH3):AVDD,绿色线(CH4):VTB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn。

    但是、如果该电压发生变化、则温度切断将如何根据设定的限值正确发生。 所有温度切断仅基于 VTB 电压限制。

    谢谢、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    测量是在 VTB 达到 AVDD 电压时进行的。  您可以在数据表的第10.1.1.5节中阅读有关详细信息的更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn。 我将进行检查。

    此致、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shawn

    我们希望将 BQ77915用于48V 30Ah 和60V 30Ah 独立 BMS。  我对 BQ77915有以下疑问。

    我阅读 数据表的第10.1.1.5节。 在这种情况下、未指定任何有关 VTB 电压的内容。 因此、只有当 VTB 达到 AVDD 电压时、才会进行温度测量。 因此、在其他电压下、不会对温度切断产生任何影响。

    2.由于该器件已经具有 OCD1保护、OCD2保护的工作原理是什么?

    3.如果我将 OCD1配置为70A,并为 BQ7791502配置1m Ω 的感应电阻,延迟为1420mS,它是否会在不触发 OCD 的情况下维持浪涌电流?

    此致、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    以下是我对您问题的回答:

    1. 您的理解是正确的。  
    2. OCD2只是另一种 OCD 保护。 它可用作备份或失效防护。
    3. 是的、只要电流浪涌小于延迟1420ms、在您的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn。

    也具有以下查询。

    对于 BQ77915 DSG 引脚、数据表中指定的输入电流为1mA (最大值)。 该灌电流是否足以在短路期间保护 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    我不建议超出数据表限制、因为这可能会损坏器件。 如果遵循数据表中的配置、则应保护器件免受电池上短路事件的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shawn 提供的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shawn

    对于48V 13系列配置、我们将在三个 BQ77915 IC 上实施电池配置为5-5-3、这种配置是否安全工作、或者我们是否需要使用5-5-4等均匀分布。

    同样、对于60V 16系列配置、我们将在四个 BQ77915 IC 上实施电池配置为4-4-4、这是否可以安全工作?

    请为上述建议安全配置。

    此致、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    请在提出新问题时开始新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢 Shwan。