由于温度切断配置基于 BQ77915器件中的 VTB 电压、因此 VTB 需要考虑什么电压? 在数据表中、它指定为0V 至3V?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Shawn
我们希望将 BQ77915用于48V 30Ah 和60V 30Ah 独立 BMS。 我对 BQ77915有以下疑问。
我阅读 数据表的第10.1.1.5节。 在这种情况下、未指定任何有关 VTB 电压的内容。 因此、只有当 VTB 达到 AVDD 电压时、才会进行温度测量。 因此、在其他电压下、不会对温度切断产生任何影响。
2.由于该器件已经具有 OCD1保护、OCD2保护的工作原理是什么?
3.如果我将 OCD1配置为70A,并为 BQ7791502配置1m Ω 的感应电阻,延迟为1420mS,它是否会在不触发 OCD 的情况下维持浪涌电流?
此致、
Srinivas