This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2085:BQ2085DBT 默认密码

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2085, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933586/bq2085-bq2085dbt-default-password

器件型号:BQ2085
主题中讨论的其他器件: BQ35100

您能否提供 BQ2085DBT 的默认密码?

此外、我们如何找到包含所有可用命令和解码例程的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catherine、

    所有监测计的默认密码都应相同、您可以在以下位置找到它们: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/759462

    您能解释一下您正在解码哪些命令吗? 您是否正在尝试向监测计发送命令?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    非常感谢你的帮助。 这已经有很大帮助。 我们会尝试一些东西、   稍后我可能会再次提出一些问题、但这已经对现在有所帮助。

    非常感谢您的支持 、非常感谢。

    此致

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catherine、

    没问题、希望您的问题得到解决!

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我们向 BQ2085发送了默认密码并记录了数据传输。

    在这里、我们将0x1404和0x7236 (小端字节序)发送到地址0x00、BQ2085正在确认写入错误。

    但 SS 位(密封状态)保持在状态寄存器中设置。 这意味着芯片仍处于密封状态。

    0x21中的 SS 位为2。  

    看起来默认密码是由制造商更改的。 这是正确的方法。

     

    在该链接 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/759462下 、有一个技术参考手册 pdf。 请参阅 BQ35100。 是否还有适用于 BQ2085的技术手册? 我们找不到这个。

    感谢您的所有支持。

     

    此致

    Catherine Padfield


     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已删除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    以下方法是否正确、 BQ2085是否还有技术服务手册? 喜欢 BQ35100吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq2085具有 DS、其中应包含一些与 TRM 类似的信息。 TRMS 适用于较新的器件。