我构建了您在原理图中看到的电路

使用电源时的输入为5.25V、输出电压为4.15V、并连接到我设计的另一个 PCB。 VBAT 为4.05V。
当我将锂离子电池连接到此电路时、我看到从电源汲取的电流为2mA。 当我尝试测量 Iout 和 Ibat 时、我看不到来自"跳线短路"的任何电流。
我使用的是 SERTEC 3200mAh 3.7V 180409电池。
当我连接电池时、所有 LED 都亮起。 (LED1:充电/LED2:充电完成/LED3:电源正常)
您在原理图中看到的 R6和 R8未安装。
此电路有什么问题? 为什么电池充电速度如此慢?
我可以补充一点、如果我忘记提到任何信息。
谢谢。