This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:充电速度不快

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194281/bq24070-is-not-fast-charging

器件型号:BQ24070

我构建了您在原理图中看到的电路

 

使用电源时的输入为5.25V、输出电压为4.15V、并连接到我设计的另一个 PCB。 VBAT 为4.05V。  

当我将锂离子电池连接到此电路时、我看到从电源汲取的电流为2mA。 当我尝试测量 Iout 和 Ibat 时、我看不到来自"跳线短路"的任何电流。  

我使用的是 SERTEC 3200mAh 3.7V 180409电池。  

当我连接电池时、所有 LED 都亮起。 (LED1:充电/LED2:充电完成/LED3:电源正常)

您在原理图中看到的 R6和 R8未安装。  

此电路有什么问题? 为什么电池充电速度如此慢?  

我可以补充一点、如果我忘记提到任何信息。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Halil、

    我们将对此进行研究。 我们的团队成员之一将在明天提供反馈。 谢谢。

    此致、

    Jing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    感谢您的回复。

    我焊接了新的 PCB。  我认为电路现在工作正常、我可以针对电池电压"< 4V"测量1A 的充电电流。

    当电池电压升至4V 以上时、充电电流会降低。 (对于4.16V 电池电压、大约为0.7A)

    但这次我没有焊接二极管整流器电路以获得输入功率、 而我在主要主题中没有分享这一点。

    我想使用 BLDC 电机提供输入电源。  

    当我焊接该二极管电路并通过电源为系统供电时、为什么它不起作用? 当我连接 BLDC 电机时、它能正常工作吗?您对此有何看法?

    您是否认为唯一的问题是二极管电路?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Halil、

    我不太熟悉将 BLDC 电机用作发电机。 您是否在 VIN 处有一个波形、您只能针对二极管电路显示该波形? 根据我在三相电机方面的经验、VIN 节点将是 相位差的半整流电压之和。 使用发生器时、您是否了解电流输出?  

    [引用 userid="552079" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194281/bq24070-is-not-fast-charging/4505093 #4505093"]当我焊接该二极管电路并从电源为系统供电时,为什么它不起作用?

    您能否更详细地描述二极管电路施加 VIN 时的行为? 从我看到的情况来看、C9电容器充电后、我不会有任何问题。

    [引用 userid="552079" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194281/bq24070-is-not-fast-charging/4505093 #4505093"]您是否认为二极管电路唯一的问题?

    我需要更好地了解发生器输入的功能以及二极管的用途。  

    [引用 userid="552079" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194281/bq24070-is-not-fast-charging ]使用电源时输入电压为5.25V、输出电压为4.15V、并连接到我设计的另一个 PCB。 VBAT 为4.05V。  [/报价]

    如果 VBAT 已经为4.05V、则器件正在 CV 模式下充电。 当输出电压为4.15时、您的电源似乎可以在接近其电流限制的情况下运行。 当您在 VBAT = 4.05v 时看到低电流时、您是否有关于电流输出功能的信息?

    此致、

    Anthony Pham