This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:mc34063a 或任何其他低成本部件:12V 至12.6V 升压,电流限制为1A

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A, TPS55340, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935961/mc34063a-mc34063a-or-any-other-low-cost-part-12v-to-12-6v-boost-with-current-limit-for-1amps

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件: TPS55340LM3478

输入为12V、我需要的输出为12.6V、电流限制为1A。
输出已连接:锂电池8.1V 至12.6V 范围、并联一个电阻负载。

由于电池也连接在输出端、因此需要进行电流限制。 否则、如果没有限制、电池将消耗巨大的电流

 mc34063a 是否可能实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    MC34063a 不能用于此类应用。 我们需要一个具有降压和升压功能的电路、例如 SEPIC 拓扑。

    我想您需要 SEPIC 拓扑中的 TPS55340等器件以及控制进入电池的输出电流的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以将 LM3478用于此应用吗?

    输入:12V

    2.输出:12.6V/1A 电流限制?   电池在此连接,其电压范围为8.1V (完全共享)至12.6V 完全充电。 但我们需要12.6V 的电压来为电池充电,负载也是并联的。

    或任何其他低成本 TI 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    是的、LM3478可用于 Sepic 拓扑以支持此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它会将电流限制在最大值1安培吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    通过选择合适的电流感应电阻器、可以限制输出电流。 但是、精度不是很好。  

    如果您需要良好的电流精度、则需要添加充电器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    已向您发送包含原理图的私人消息、请检查、因为整个电路也有其他器件、因此无法在此处共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    我收到了您的消息、我需要一些时间来了解电路并找到潜在的解决方案。