主题中讨论的其他器件:LM74900-Q1、 TPS2595
尊敬的 TI 团队:
Plesse 推荐具有电流限制功能的 ORing 解决方案、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
Plesse 推荐具有电流限制功能的 ORing 解决方案、谢谢!
您好、Simon、
LM749x0-Q1过流运行:在过流事件期间、允许在计时器持续时间内出现过流、此后控制器关闭 FET 并断开负载与电源的连接。 您可以选择在过流故障后闭锁或重试。
使用我们的 TPS2595等电子保险丝器件、可以将过流限制为电流限制值、以降低电流(大约小于5A)。 无法限制更高的电流、因为 FET SOA 将是限制因素。 因此、我们没有器件可以将电流限制为大于5A 的过流阈值。