This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:具有电流限制功能的调查 ORing 解决方案

Guru**** 1276940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1, TPS2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193923/tps2412-survey-oring-solution-that-have-current-limit-function

器件型号:TPS2412
主题中讨论的其他器件:LM74900-Q1TPS2595

尊敬的 TI 团队:

Plesse 推荐具有电流限制功能的 ORing 解决方案、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    请查看我们的最新 器  件 LM74900-Q1、它是一款具有断路器(过流保护)、欠压和过压保护功能以及故障输出的汽车理想二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    LM74900-Q1 OCP 行为为自动重试、我的电流限制请求类似于"功率限制"、当达到 OCP 时 、Iout 可以 将输出保持在 OCP 设置级别。

    您有其他推荐器件吗?  

    设计规格:  VIN=12V,Iout=8A,电流限制=12A

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    LM749x0-Q1过流运行:在过流事件期间、允许在计时器持续时间内出现过流、此后控制器关闭 FET 并断开负载与电源的连接。 您可以选择在过流故障后闭锁或重试。

    使用我们的 TPS2595等电子保险丝器件、可以将过流限制为电流限制值、以降低电流(大约小于5A)。 无法限制更高的电流、因为 FET SOA 将是限制因素。 因此、我们没有器件可以将电流限制为大于5A 的过流阈值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    换言之、我有冗余的12V 系统、因此需要 ORing 解决    方案来阻断反向电流;同时、我需要确保负载电流不会在单侧灌入、这就是为什么我选择使用"Powr Limit"解决方案的 Oring。  

    您还有其他替代解决方案吗? 例如、 “热插拔控制器+背对背 MOSFET+功率限制”或其它?  

    请推荐,谢谢 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您能否详细说明一下"我需要确保 负载电流不会在单侧灌入"这一含义  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我担心的是、在实际应用中、两个电源电压 通常有一点差异、这会导致电流失衡、最坏的情况是所有负载电流都从 其中一个电源提供。

    您是否具有   与拓扑结构以下的解决方案相似的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    现在、我们没有可以进行负载共享的控制器。 请注意、当两个电源的电压差更高且负载电流更高时、负载共享控制器在负载共享方面存在限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、  

    感谢您的提醒!