This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:同步升压控制器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934973/lm5122-synchronous-boost-controller

器件型号:LM5122

您好、TI 专家、

目前我正在设计升压拓扑、我看到 LM5122是一款很好的控制器、可以在正常条件下使用、功能和性能都很好。 但 LM5122的最大输入电压仅为75V、是否有任何相关器件可支持至少90V 的输入电压?

我的要求:

-输入电压:36V-60V、最大输入电压:90V

- VOUT:65V、最大输出电压:100V、

- 同步升压、电流模式控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    从我的头顶上看、我没有一个好的选择。 让我咨询一下我们的工程师。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您在这里的回复。 并期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    如果90V 输入只是瞬态条件、您可以考虑在输入侧添加钳位。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    您能否提供一个在输入端添加钳位的示例? 必须对其电路是否过于复杂进行评估。 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我是否可以从你那里得到进一步的评论? 您能否举例说明如何将钳位添加到输入中? 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    请原谅延迟的回复。

    根据瞬态、TVS 二极管可能会工作、或者您使用齐纳二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    很抱歉、我的末尾这个线程的状态没有改变

    请查看 Brigitte 的答复。 除非有其他特殊要求、否则齐纳二极管通常会起作用。

    谢谢、

    银城