请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 您好、TI 专家、
目前我正在设计升压拓扑、我看到 LM5122是一款很好的控制器、可以在正常条件下使用、功能和性能都很好。 但 LM5122的最大输入电压仅为75V、是否有任何相关器件可支持至少90V 的输入电压?
我的要求:
-输入电压:36V-60V、最大输入电压:90V
- VOUT:65V、最大输出电压:100V、
- 同步升压、电流模式控制