This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:PCB 铜箔厚度

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS630702EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934422/tps63070-copper-foil-thickness-of-pcb

器件型号:TPS63070

大家好、

您是否会建议以下有关热辐射设计的3个问题?

TPS63070数据表(第11.2节 布局示例)或

TPS630702EVM (第3.1节 TPS630702EVM 布局)。

我认为结温的测量基于 JEDEC 指定的标准测试。

  数据表中建议的布局是否假设铜箔厚度为70um?

中 TPS63070的扼流线圈 L1、L1 (9引脚)和 L2 (11引脚)端子下方的过孔尺寸是多少

  布局示例? 此外、L1/L2端子下方的过孔是否填充了孔?

铜箔厚度(12um/18um/35um/70um)和层数是多少

  (2层/4层)? 此外、是否有任何信息、例如

  建议的铜箔厚度或设计中假设的铜箔厚度?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    此 EVM 使用4层电路板、顶部/底部的信号层1/信号层2均使用1oz (1.4mil/35um)的铜厚度。

    电感器下方的过孔直径为24mil /孔尺寸为8mil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen - San

    感谢您的建议。

    您可以在下面获得数据表布局信息吗?

    我可以理解 EVM 铜厚度为35um。

    1、数据表 布局是否同样符合35um 的预期?

    2、电感器下方的过孔是否填充了焊料?

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    通常、数据表布局基于 EVM。 但是、如果您可以使用2oz/70um 的覆铜厚度、热效果将更好。

    感应器下方的过孔被包覆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    让我澄清一下过孔尺寸。

    TPS63070的 L1 (9引脚)过孔看起来比过孔在电感器下小。

    您已经了解到更大的尺寸是 直径为24mil /孔尺寸为8mil。

    您能不能通过 尺寸来教我 TPS63070的 L1 (9引脚)?

    请参阅随附的。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    引脚9上的孔为18mil/6mil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen - San

    非常感谢您的快速回复。

    谢谢、

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 祝您好运!