This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:关断期间 MOSFET 断开

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493, LM5069, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935721/tps2493-mosfet-breakage-during-turnoff

器件型号:TPS2493
主题中讨论的其他器件: LM5069CSD19536KTT

您好!

我希望获得有关 TPS2493的支持。 我们使用的原理图如下:

我们使用"Blade1_MOS_off"信号强制 TPS2493关闭。

如果可能的话、我在此询问您如何改进当前设计。

目前的问题是、当我们通过 Q34 MOS 强制将 UVEN 引脚拉低时、Q32和/或 Q33会发生故障。 当使用电子负载并设置40A 的电流时、会发生这种情况。

我不清楚为什么会发生这种情况。

此外、我们还担心 TPS2493在发生短路时能够保护功率 MOSFET。 由于使用了软启动、因此关断时间非常长、可支持如此长的短路。 我们如何处理这一问题?

感谢您的支持。

您好!

A.皮希略

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Picillo、

    欢迎使用 E2E!

    您能否帮助您使用填充的设计计算器来查看设计。 可在 TI.com 上的 TPS2493产品文件夹下获取。

    请在关断事件期间共享 Vin、GATE、输入电流和 Vout 的测试波形。 我建议使用 LM5069数据表首页中显示的 dVdt 软启动电路在本地放电220nF、以实现快速关断。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    非常感谢您的建议。

    目前、我无法为您提供一些波形。

    这是我的设计计算器表  

    https://we.tl/t-SnCB59Vxjf

    请、您能为我提供一些短路处理提示吗? 将 SOA 图与我的系统电流和电压进行比较是否足够? 很难预测分流电路事件期间的实际电流。

    再次感谢你。

    大家好。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    您能否附上设计计算器。 由于安全原因、我无法访问链接。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    这是文件。

    是否有解决方案可以更快地关闭 MOSFET?

    我担心 MOSFET 会通过2.3mA 灌电流关闭、而不是125mA 电流。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../TPS249x_5F00_Calc_5F00_Prj1-_2D00_-FDB86363_2D00_F085.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Picillo、

    以下是我对该设计的评论。  

    1.将电流限制设置为恰好高于您的最大负载电流。 因此、1m Ω 的最小电流限值设置为45A

    F53应是 Tj 处的 RDS_ON 值

    3.在关断期间,DVDT 电容220nF 也应放电。 1K 串联电阻可限制放电率。 因此、我建议将1k Ω 降至220 Ω、然后再次进行测试。 如果您要重新设计电路板、我建议将 RC 电路更改为 PNP 类型、如 LM5069数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5069.pdf 首页所示

    从 SOA 的角度来看、FET 仍然看起来很弱。 我建议使用与 CSD19536KTT 类似的更强的 FET。

    e2e.ti.com/.../8284.TPS249x_5F00_Calc_5F00_Prj1-_2D00_-FDB86363_2D00_F085.xlsx

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    非常感谢您的支持。

    我们的标称电流约为40A、其中一些浪涌高达60A。 我们应该按照您的建议使用1mohn、但问题是系统可能存在故障。

    解决方案是增加计时器电容器。 增加该电容器意味着在发生短路时会遇到更多问题。 这是否意味着 tp 在短路期间具有更坚固的 MOSFET? 在这种情况下、我必须寻找什么? SOA 参数足够了吗?

    2. Tj 的值是什么? 您将达到的电流是多少?

    3.我绝对会使用您建议的电路。 是否有办法使放电更快、以便进一步缩短关断时间?

    您认为用不同的 IC 替代 TPS2493可能是一个好主意吗?也许是使用更高的栅极灌电流?

    4.您建议的 MOSFET 非常有趣。 非常感谢、我将会考虑这一点

    我们目前正在考虑使用该 MOSFET。 你怎么看? 谢谢

    e2e.ti.com/.../TPS249x_5F00_Calc_5F00_Prj1-_2D00_-IPB020N10N5LF.xlsx

    再次感谢你

    此致、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andrea:

    由于 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/837745?TPS2493-TPS2493-recommendation-to-use-LM5069-instead 中提到的原因、我会推荐 LM5069而不是 TPS2493

    如果您需要支持60A 电流、请设置 F30 = 59A、因为在电流接近电流限制值时、应检查器件在60A 电流之前不会触发故障、并检查 SOA 裕度

    2. TJ 为 最高稳态 FET 结温  

    3、PNP 晶体管的软启动电路就足够好了。

    4. IPB020N10N5LF 看起来不强。 考虑到您系统的额定功率、我建议 使用 CSD19536KTT 或 PSMN4R8-100BSE https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2018/04/06/how-to-select-a-mosfet-hot-swap

    此致、Rakesh