主题中讨论的其他器件: LM5069、 CSD19536KTT
您好!
我希望获得有关 TPS2493的支持。 我们使用的原理图如下:
我们使用"Blade1_MOS_off"信号强制 TPS2493关闭。
如果可能的话、我在此询问您如何改进当前设计。
目前的问题是、当我们通过 Q34 MOS 强制将 UVEN 引脚拉低时、Q32和/或 Q33会发生故障。 当使用电子负载并设置40A 的电流时、会发生这种情况。
我不清楚为什么会发生这种情况。
此外、我们还担心 TPS2493在发生短路时能够保护功率 MOSFET。 由于使用了软启动、因此关断时间非常长、可支持如此长的短路。 我们如何处理这一问题?
感谢您的支持。
您好!
A.皮希略