This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:TPS92692降压/升压转换器不能正常工作

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929922/tps92692-tps92692-buck-boost-converter-doesn-t-work

器件型号:TPS92692

我的降压/升压设计需要一些帮助。

我决定开始设置数据表的降压/升压转换器设计、然后想了解它的工作原理、但我无法理解。

根据数据表,我只是设置了相同的设计,我的设计和数据表之间的唯一区别是我不想使用 DIM/PWM。我的目的是在没有 DIM 的情况下查看恒定电流并测试的保护

我将10nF 的电容放置在斜坡引脚上,将 DIM/PWM 引脚连接到 Vref (5V)以禁用 PWM 调光。

因此驱动器不工作、当我检查栅极引脚以查看驱动 N 沟道 MOSFET 的信号时、没有稳定的频率。
然后、我检查故障检测表  
VCC = 7.5V
Vıs = 1.7mV 我想这就是问题所在。
Vo = 0.834V
Vcsp-CSn = 1mV、此处也是意外值。
Vımon = 14mV  
Vıadj = 0.638V  
Vcomp = 1.18V
VREF = 5V  

desşgn 我把我的 schmatic 放在这里、我想帮助理解它有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持此问题的应用工程师目前不在办公室、下周回来后将回复。

    谢谢

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet Kulkarn

    好的、感谢您的关注。


    这也很好。我在等他来帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想添加一些内容。

    1.我没有使用 PVDR PFET,现在我认为不需要它。

    2.我没有在 OVP 上使用 BJT、但我测量了这个引脚、它是0.834V、我认为没有问题。

    3.我只想控制 LED 电流 IADJ 引脚、它应该是恒定的500mA、我不想使用 PWM 或 DIM 选项。 因此、我已将5V (Vref)连接到 PWM/DIM (引脚10)、然后使用了 Ramp 引脚10 nF.cap。(引脚11)

    其他引脚与数据表的配置相同。

    因此、我认为没有电流、LED 在10mA 的电流下开启、看起来好像没有开关、它在保护区域工作。 正如我说过的、我检查了示波器上的栅极信号、但看到了不稳定的频率和信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 PWM/DIM 输入接近接地、R19为1欧姆。  这会将该器件设置为 PWM LO、从而命令其不驱动任何电流。  如果您不使用 PWM 调光并且希望运行连续电流、则 PWM 调光输入需要处于高电平、因此请移除 R19、同时将 RRAMP 更改为249K。

    另一个问题是、Rt 为20K 时、电阻器的并联电阻为1欧姆。  您需要移除1欧姆(R15)、使其以390KHz 运行。

    根据您提出的问题、我强烈建议您遵循数据表、设计公式和设计示例。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些1R 是可选电阻器,程序不允许放置0r,很抱歉我应该解释过,实际应用中没有电阻器。
    所以  

    RT = 20k、390khz
    R17 = 68k、将 PWM 设置为高电平、我测量到它是来自 Vref 的5V 电压。 实际应用中没有1R。

    现在、我已经将斜坡电容10nF 更改为249k 电阻器、但没有任何改变、不知道会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要将 D2短路...您不需要该二极管。  您移除了调光 FET (Q2)、因此我假设您的两端短路。  请删除 C22、因为您目前不需要此值、且值相当高。  您提到 VOP (引脚15)的测量值为0.834V...您的电源(VDC+)的输入电压是多少?  在 D1阴极(输出电压)上测量的电压是多少?  在 LED+处测量的电压是多少?

    请向我们发送以下信号的示波器捕获、因为电源被施加到时基部件上、每个分段大约1-2ms。  我在为器件加电时在栅极上查找信号。

    示波器的 CH1: VIN (引脚1) 请在 CH1上升沿上以6V 触发

    示波器的通道2: SS (引脚4)

    示波器的通道3: COMP (引脚7)

    示波器的通道4: 门(引脚19)

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tuan
    为了更好地交谈、我重新排列了原理图 、并将我在 PCB 上使用的原理图留在了一起。

    1- Vin = 17V/Vload = 30V/Iout (rms)= 25mA (我预计约为450mA)
    2 -我捕获了所有范围捕获。 (VIN、SS、COMP、GATE)。--> Zip 文件。
    3 -电路一直在保护、但我找不到它是什么。

    e2e.ti.com/.../Ti-TPS92692-Scope-Captures.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batur、

    当您提到 Vload 为30V 时。  这是指 LED 电压、即降压升压的 Vout - Vin 差分电压、或相对于接地的 Vout 为30V。  您的输入电压范围是多少?您的输出电压 LED 电压是多少?

    您使用的电感器饱和电流和器件型号是多少?

    我注意到、您在 R11和 C25之间没有两个10欧姆电阻来过滤返回 TS92692的 LED 电流。  您需要将其包含在设计中、如数据表的应用图54所示。

    我注意到、在 SS 的示波器捕获上、它低于地面。  电路板上不应存在任何低于接地电压的电压。  

    如果您的电路板有问题、我建议您使用 TPS92692评估板来帮助您解决问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tuan  

    正如您提到的、我已经配置了应用手册等设计。

    VIN 介于[7V 至18V]和 Vout = 24V Iout = 330mA 之间、然后、我将把设计版本发布到这里。

    电路的工作方式

    1-输入电压介于[7V 至9V]之间,没有恒定电流,只是闪烁。
    2Vin 介于[9V 至16V]之间、Iout = 260mA 至280mA、Vref 意外下降至4.2V。
    3-输入电压介于[16V 至17V]之间,输出电流= 无恒定电流,只是闪烁。
    4Vin 介于[17V 至18V]之间、Iout =大约300mA。

    注:R8、L3、L4 是铁氧体心搏。,R17未使用,它是可选的。

    e2e.ti.com/.../TI-Design-350mA-BuckBoost.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您 对 SS 的示波器捕获、仍然低于地面、您不了解我提到的某些内容、例如电路板上不应存在低于地面的电压。  您的布局和/或设计肯定有问题。

    正如我之前提到的...您应该获得一个评估板来帮助您进行设计。

    www.ti.com/.../TPS92692EVM-880