This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0, TPS62088, LP38841-ADJ, LP38841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932157/dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:LP8758-E0TPS62088LP38841-ADJLP38841

您好!

我正在寻找 0.95V、0.55V、0.75V 和2V 电源轨的直流/直流降压转换器、最大电流为2A。

直流/直流转换器应该能够通过反馈电路上的外部 DAC 来改变+/- 10mV。  

请帮我选择器件。  

谢谢、此致、

Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Arumugam、

      LP8758-E0的新 OTP 应非常适合、具体取决于您的应用业务规模。 有关更多详细信息、请查看以下链接:

    https://www.ti.com/product/LP8758-E0?keyMatch=LP8758-E0&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的支持。

    在这两者之间、我从客户那里得到了完整的要求。 请找到以下电压最小/典型/最大值。

    所有电压均应通过 I2C 总线调节5mV 步长、每个电源轨的最大电流为2A

    下表中的0.75V 和0.55V 是降压转换器输出、1.8、1.2和0.85是 LDO 控制。

    1.62 1.8 1.98
    1.71. 1.8 1.89
    1.14. 1.2. 1.26.
    0.8075 0.85 0.8925
    0.675 0.75 0.825
    0.495 0.55 0.605

    请根据以下内容提供帮助和建议

    单个 PMIC 输出电压配置  

    2.建议通过 I2C DAC 设置输出电压的单个电压轨降压/LDO。

    请告诉我所需的更多详细信息。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 范围是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围为2.7V 至4.5V。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDO 的输出电流如果不满足2A 电流、则可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Arumugam、

     我在 TI 工作的小组有许多可配置 OTP 的多轨 PMIC 器件、但通常需要大约1M 单位的业务规模才能启动 OTP;如果您确实满足要求、请联系我们的当地销售人员进行流程;否则、请从以下链接中选择一个:

    https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-converter-integrated-switch/products.html#p238max=3.8;7&p236typ=0.000028;0.05&~p2192=I2C/PMBus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的支持。

    根据您的反馈、我了解没有符合我们要求的标准 PMIC。

    我将挑选任何符合我要求的 PMIC、并选择 DAC 进行数字控制。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Arumugam、

     我们非常感谢您对我们的器件的关注! 如果您需要符合业务规模的 PMIC、请告知我们、然后我们可以启动 OTP 启动。  

     请帮您关闭此 TT 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    考虑到当前项目可见性、我们的业务规模非常小。

    我正在选择单个降压和 LDO 来控制 DAC。

    请关闭 TT、再次感谢您的支持。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    抱歉、再次打开此 TT。

    选择 LDO 满足以下要求非常困难。

    请就此为我提供帮助。  

    请注意:必须通过数字电位器或 DAC 将电压从最小 V 更改为最大 V

    输入电压 LDO# 输出电压 典型负载电流(mA)
    最小电压 典型电压 最大电压
    0.95V LDO1 0.675 0.75 0.825 129.
    LDO2 0.495 0.55 0.605 160
    LDO6. 0.675 0.85 0.8925 6.03
    LDO7. 0.8075 0.85 0.8925 202.22.
    2V LDO4. 1.14. 1.2. 1.26. 2.5.
    LDO10. 1.62 1.8 1.98 46.01
    LDO11. 1.71. 1.8 1.89 22.04

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Arumugam、

     我所负责的所有 PMIC 器件都是定制 OTP 器件;没有人通过数字电位器或 DAC 将电压从最小 V 更改为最大 V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的支持  

    请参阅以下应用手册中提供的第4页。  TPS62088可 通过数字电位器或外部 DAC 在0.3V 至1.8V 范围内进行控制。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf?ts=1599062644491&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我已根据上述应用手册中的参考文献选择降压转换器。

    现在、我正在寻找 LDO 通过外部 DAC 更改输出电压。

    I foundt TI LDO # LP38841-ADJ, 其中静态电流更大(32mA)。  

     由于静态电流越大、输出负载电流~ 6mA 时的效率就越低。

    TI 是否有任何器件的 静态电流低于约(25uA)(符合 LP38841电气规范)?

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Arumugam、

     我所充电的所有器件都无法通过数字电位器或 DAC 将电压从最小 V 更改为最大 V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的支持。

    我无法理解您的答案"我正在充电的设备无法将电压从最小 V 更改为最大 V "

    请参阅从 TI 下载的随附工具。 我使用该工具通过 DAC 控制输出电压。

    e2e.ti.com/.../Design-Tool-for-Output-Voltage-Adjustment-using-a-DAC.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Arumugam、

     请查看以下链接、了解器件 TPS62088 应用专家的支持;该器件属于其他 TI 组。

    https://e2e.ti.com/search?q=TPS62088&category=forum