您好!
我正在寻找 0.95V、0.55V、0.75V 和2V 电源轨的直流/直流降压转换器、最大电流为2A。
直流/直流转换器应该能够通过反馈电路上的外部 DAC 来改变+/- 10mV。
请帮我选择器件。
谢谢、此致、
Arumugam.p
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找 0.95V、0.55V、0.75V 和2V 电源轨的直流/直流降压转换器、最大电流为2A。
直流/直流转换器应该能够通过反馈电路上的外部 DAC 来改变+/- 10mV。
请帮我选择器件。
谢谢、此致、
Arumugam.p
大家好、 Arumugam、
LP8758-E0的新 OTP 应非常适合、具体取决于您的应用业务规模。 有关更多详细信息、请查看以下链接:
https://www.ti.com/product/LP8758-E0?keyMatch=LP8758-E0&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN
您好、Phil、
感谢您的支持。
在这两者之间、我从客户那里得到了完整的要求。 请找到以下电压最小/典型/最大值。
所有电压均应通过 I2C 总线调节5mV 步长、每个电源轨的最大电流为2A
下表中的0.75V 和0.55V 是降压转换器输出、1.8、1.2和0.85是 LDO 控制。
| 1.62 | 1.8 | 1.98 | |
| 1.71. | 1.8 | 1.89 | |
| 1.14. | 1.2. | 1.26. | |
| 0.8075 | 0.85 | 0.8925 | |
| 0.675 | 0.75 | 0.825 | |
| 0.495 | 0.55 | 0.605 |
请根据以下内容提供帮助和建议
单个 PMIC 输出电压配置
2.建议通过 I2C DAC 设置输出电压的单个电压轨降压/LDO。
请告诉我所需的更多详细信息。
谢谢、此致、
Arumugam.p
大家好、 Arumugam、
我在 TI 工作的小组有许多可配置 OTP 的多轨 PMIC 器件、但通常需要大约1M 单位的业务规模才能启动 OTP;如果您确实满足要求、请联系我们的当地销售人员进行流程;否则、请从以下链接中选择一个:
您好、Phil、
抱歉、再次打开此 TT。
选择 LDO 满足以下要求非常困难。
请就此为我提供帮助。
请注意:必须通过数字电位器或 DAC 将电压从最小 V 更改为最大 V
| 输入电压 | LDO# | 输出电压 | 典型负载电流(mA) | ||
| 最小电压 | 典型电压 | 最大电压 | |||
| 0.95V | LDO1 | 0.675 | 0.75 | 0.825 | 129. |
| LDO2 | 0.495 | 0.55 | 0.605 | 160 | |
| LDO6. | 0.675 | 0.85 | 0.8925 | 6.03 | |
| LDO7. | 0.8075 | 0.85 | 0.8925 | 202.22. | |
| 2V | LDO4. | 1.14. | 1.2. | 1.26. | 2.5. |
| LDO10. | 1.62 | 1.8 | 1.98 | 46.01 | |
| LDO11. | 1.71. | 1.8 | 1.89 | 22.04 | |
谢谢、此致、
Arumugam.p
您好、Phil、
感谢您的支持
请参阅以下应用手册中提供的第4页。 TPS62088可 通过数字电位器或外部 DAC 在0.3V 至1.8V 范围内进行控制。
我已根据上述应用手册中的参考文献选择降压转换器。
现在、我正在寻找 LDO 通过外部 DAC 更改输出电压。
I foundt TI LDO # LP38841-ADJ, 其中静态电流更大(32mA)。
由于静态电流越大、输出负载电流~ 6mA 时的效率就越低。
TI 是否有任何器件的 静态电流低于约(25uA)(符合 LP38841电气规范)?
谢谢、此致、
Arumugam.p
您好、Phil、
感谢您的支持。
我无法理解您的答案"我正在充电的设备无法将电压从最小 V 更改为最大 V "
请参阅从 TI 下载的随附工具。 我使用该工具通过 DAC 控制输出电压。
e2e.ti.com/.../Design-Tool-for-Output-Voltage-Adjustment-using-a-DAC.xlsx
大家好、 Arumugam、
请查看以下链接、了解器件 TPS62088 应用专家的支持;该器件属于其他 TI 组。