你(们)好
我们 计划 在设计 中使用 TPS53316。 我们的要求 是
Iload 最小 值20mA、
Iload 典型值 3.7A
I LOD 峰值为 4.8A
输出 电压为 3.7V
根据数据表、 " VVBST 和 VSW 高于2.4V、以确保为高侧栅极驱动器供电。" 如果 我们 启用开关 并在 此时启用负载电流 、您会感觉是否会出现任何问题
1) 20 mA 或4.5 A
请 建议 在轻 负载 运行时是否需要注意任何问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们 计划 在设计 中使用 TPS53316。 我们的要求 是
Iload 最小 值20mA、
Iload 典型值 3.7A
I LOD 峰值为 4.8A
输出 电压为 3.7V
根据数据表、 " VVBST 和 VSW 高于2.4V、以确保为高侧栅极驱动器供电。" 如果 我们 启用开关 并在 此时启用负载电流 、您会感觉是否会出现任何问题
1) 20 mA 或4.5 A
请 建议 在轻 负载 运行时是否需要注意任何问题。
Abhishek、您好!
如数据表中所述、这是一个限制、您只能在低负载下的 DE 和 HEF 中看到。
在低负载条件下、当系统在断续模式(DCM)下工作时-> VSW=VOUT
为了确保为高侧栅极驱动器提供适当的电源,您需要让 V_VBST - VSW > 2.4V。 这意味着在 DCM 下 VIN-VOUT>2.4V。
当负载条件为20mA 且 VIN-VOUT<2.4V 时、您无法在 DE 或 HEF 下正确运行器件、您必须在 FCCM 下运行器件才能解决此问题。
这对于4.5A 负载条件无关紧要。
如果您有其他问题、请告诉我。
非常感谢!
此致、
Dorian