主题中讨论的其他器件:UCC28950、
各位专家、您好! 我之前在 UCC28950论坛上就这个主题开设了一个主题, 他们帮了我很多, 我也在这里感谢他们。
我还阅读了有关并联电源的讨论。
但我仍有问题待回答。 如果你能帮助我,我将不胜感激。
我的问题是
当我查看 UCC29002的参考设计时、为 UCC29002设计了一个单独的模块、用于并联使用电源。 例如、如果我要并联3个电源、我必须在模块中放置3个负载共享 IC 并以这种方式运行。 我弄错了吗?
但是、我能否通过在每个电源的末端放置一个负载共享 IC 来实现这一点、如下图所示。这样、我可以并行化所需的电源数量、而不是每次生成模块。
2-如果在24V 输出中使用同步整流,该怎么办? 来自 TI 的专家 Mike 带领我参加了有关此主题的相关讨论。 在该讨论中、设计人员具有80V 输出范围、 并且完全处于高电平
但 ı 在24V 上使用该怎么办?
3-如果我想并联电源并调节电压,可以从一个位置调节电压输出吗。 或者我是否需要逐个调整。
请告诉我一种方法。
谢谢
此致
Tom