This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122启动时序

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931501/lm5122-lm5122-start-up-timing

器件型号:LM5122

大家好、

下图是 LM5122启动过程。 关断器件中的 Vout 低于 Vin。 正确吗?
输入电压是否会通过上 MOSFET 的体二极管流向输出端子?

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    感谢您发帖。 正确的做法是、如果施加 VIN、Vout 不应接地。  我们将要求我们的工程师纠正它。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    有关 LM5122的另一个问题。

     待机 MOSFET 导通和关断 MOSFET 导通之间有何差异? 谢谢。

    此致、

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    待机 MOSFET 导通时,UVLO 上仍有一个大于0.4V 但小于1.2V 的二极管压降。 这将使器件保持在待机模式、而不是关断模式或完全导通模式。

    谢谢、

    银城