This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:5V 和300mA USB-C 充电器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935320/tps2511-usb-c-charger-with-5v-and-300ma

器件型号:TPS2511
主题中讨论的其他器件: TPS25810

是否可以使用 TPS2511等 IC 为 USB-C 设备(智能手机)充电、最大电流为300mA?

哪种 IC 最适合这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以通过使用 ILIM_SET 引脚对 TPS2511进行编程、从而获得较低的最大电流。 您可以参考数据表中的图25、了解应使用的电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是的、我知道我可以设置该 ILIM、但它确实起作用了吗?

    将具有56k 上拉电阻的 CC1/CC2引脚连接到 VBUS 是否足够?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否连接到 Type-C 端口? 如果您需要 Type-C 端口控制器、我推荐您使用 TPS25810。 但是、如果您要连接 Type-A 端口、但希望能够支持 Type-C 器件、则可以使用 TPS2511。 CC 上拉电阻器将放置在 Type-A 转 Type-C 电缆中。