This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:转换器因某种原因而被毁

Guru**** 2536490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935841/lmr33630-converter-gets-destroyed-somehow

器件型号:LMR33630

你好

我有以下电路:

问题是、我有2块电路板、其中+5VDC_GPIO 和+24VDC_GPIO 与 GND 之间存在短路。 移除 LMR33630ADDA U10后、短路消失。 首先、我认为问题是 EN 引脚悬空。 然后、我添加了11k 下拉电阻。 但这并没有解决问题、即使在下拉时、也会损坏 LMR。 另一个板(完全相同)全天运行、没有任何问题。

您是否有任何疑问? EN 引脚上的电阻是否过高? 当 EN 引脚悬空时、这甚至会导致器件损坏吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能向我们展示这两个稳压器的 PCB 布局。

    2.在什么情况下会发生损坏?启动、过载?、应用 VIN 时会发生损坏?等

    3.两个稳压器是否均已损坏?

    4.您能否详细介绍+24V 电源的来源?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是布局。 R65位于底部 R66旁边。 R68位于底部的 C86旁边。 下拉电阻与直流/直流电路相差太远(80mm)。

    2.在没有下拉电阻的电路板上、施加 VIN 后转换器立即损坏。 在具有下拉电阻器的电路板上、它首先运行良好、我通过手动将载波_PWR_ON_1V8信号连接并断开其与1.8V 电源的连接来绕过它。 一段时间后、它就会损坏。 几乎没有负载。

    3.不可以,+12VDC 转换器(u11)没有问题。

    4.24V 来自实验室电源。 然后、它通过 EMC 滤波器(CMC)、 LT4363电路和保险丝连接直流/直流转换器。

    另一个有趣的信息。  +5VDC_GPIO 为 NCP114 LDO 供电。 LDO 也会损坏(IN 和 GND 之间短路)。 因此、我假设 +5VDC_GPIO 上存在过压、这是出于某种原因。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    听起来器件输入引脚中存在某种过压尖峰。

    您能否在输入端放置一个示波器、并尝试引发故障、然后查看是否存在任何故障

    过压。   

    EMI 滤波器的输入电压可能会出现一些振铃。  阿尔 22uF 或47uF 输入上的电容

    有助于抑制这种尖峰。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我测量了器件的输入和输出电压。 在两个引脚上完全没有尖峰或过压。 24VDC 缓慢上升至精确的24V、而不会出现任何过冲或振铃。  LT4363-2之后已经有一个470uF 电容器、由于电流限制、该电容器是一个缓慢软启动。 此外、在+5VDC 输出上、任何时候都不会出现过压或尖峰。 我更换了损坏的器件、并尝试在各种情况下再次将其损坏。 但直到现在、它的工作效果都非常好。 我认为问题是由于缺陷组件造成的、但奇怪的是、它发生在2块电路板上。

    总之、如果您有更多想法、我很高兴听到这些想法。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    器件可能未完全焊接、尤其是 DAP。  此连接

    用作散热器和重要的接地连接。

    此外、它可能是某种随机的严重 ESD 事件、可能会削弱器件和

    它最终在应用程序中失败。

    我注意到、您在器件的同一侧没有(我可以看到)接地平面。

    这将有助于保持接地回路紧密连接、并降低出现任何电压尖峰或的可能性

    其他奇怪的行为。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我还在考虑热 GND 焊盘的焊料问题。 除了 ESD 之外、我看不到任何其他问题。

    感谢你能抽出时间。