主题中讨论的其他器件: 、TPS23730、 TPS23730EVM-093、 TPS23754、 TPS23731
尊敬的*:
我们需要根据 采用 AFC (有源钳位正向)配置的 TPS23734为 PD 设计 PoE IEEE802.3bt 3类 Calss4 25.5W 电源。
我们需要输出电压为24V、输出电流 Iout_max 1A、如果无法实现、则可接受12V 和 Iout_max 2A。 TPS23734EVM-094上的输出电压5V 和 Iout_max 5A 是不可接受的、但这是定制设计的良好起点。
我知道 TPS23734没有相关指南、因此介绍了如何在更改输出电压和电流时重新计算变压器和其他元件。 我开始浏览 SLUA535A、但一直停留在开头。
VIN_MIN = 37V
VIN_max = 57V
Vout=24V
Iout_max=1A
计算输出电感器:
1)选择 fsw ->我认为这是 符合 TPS23734 DS 的250kHz、并且 Fosc_min = 225kHz 且 Fosc_max = 275KHz 是否正确?
或者、当电阻为60kohm 时、thins 最小值为225、最大值为275?
那么 、这意味着可以更改 L 以获得不同的频率、然后我们有不同的 Fosc_min 和 Fosc_max?
2) 2)如何为 TPS23734选择最大占空比? 每个 DS 的最大 D 周期为 78%
对于 TPS23734、选择 Dmax = 60%是否是个好起点?
然后、如何计算 TPS23734的 Dmin? 由于 sluc662a 计算器已锁定了 Dmin 计算、因此我看不出它是如何计算的。
3) 3)关于 DILO 纹波、是否可以选择20%?
此致、
David。