This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:为具有嵌入式过压和过放电保护的 Lipo 电池组设计充电器

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01182, BQ25895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934529/bq25895-designing-charger-for-lipo-battery-pack-with-embedded-over-voltage-and-over-discharge-protection

器件型号:BQ25895

大家好、我的问题是如何在过度放电开始之前切断/关闭整个系统的专业消费类电子产品?

查看  德州仪器 www.ti.com/.../TIDA-01182

例如、在我的系统上、我可能不希望电池电压降至3.2V 以下、因为我的系统使用的是由 BQ25895提供的5V 域 OTG 升压、根据数据表中的电池电压低于3V 将切断5V 升压电压。 我在这里看到的问题是、我的5V 域将比我的 SYS OUT 电压提前关断、这意味着系统的某些部分可能无法工作、而低电压的东西、例如我的 MCU 将正常运行、直到进一步放电。 我要解决的问题是同步切断、5V (OTG)崩溃和整个系统关闭、直至充电器出现? 如何高效地实现这一目标?

我的一个想法是将比较器和 P 沟道 FET 源直接添加到 SYS 输出、并将阈值电压设置为3.2V 以切断 SYS 输出、 可能会将电池的基准电压直接与分压器相连、但如果有的话、我会有更高效的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅 d/s 上的8.2.6.3补充模式、BATFET 在电池低于电池电量耗尽阈值(2.15V-2.5V)时关闭以退出补充模式。

    请参阅8.2.5 d/s 上电池的升压模式运行、当 BAT 高于 VOTG_BAT 阈值时、升压输出被保持。  当电池电压降至2.6V-2.9V 以下时、器件处于升压模式。

    器件寄存器提供有关 VSYS、VBAT 等的器件状态、ADC 监控信息 主机可通过 REG09[5]关断 Q4 (BATFET)、以便在需要时断开电池。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、感谢您的解释、我知道我可以切换 Q4的状态。  

    您是否认为这是可行 的、在这里我定期监控 VBAT、当它低于我的阈值时、主机关闭 Q4、在充电时、我是否应该手动重新打开 Q4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电时需要启用 Q4。

    谢谢、

    宁。