大家好、我的问题是如何在过度放电开始之前切断/关闭整个系统的专业消费类电子产品?
查看 德州仪器 www.ti.com/.../TIDA-01182
例如、在我的系统上、我可能不希望电池电压降至3.2V 以下、因为我的系统使用的是由 BQ25895提供的5V 域 OTG 升压、根据数据表中的电池电压低于3V 将切断5V 升压电压。 我在这里看到的问题是、我的5V 域将比我的 SYS OUT 电压提前关断、这意味着系统的某些部分可能无法工作、而低电压的东西、例如我的 MCU 将正常运行、直到进一步放电。 我要解决的问题是同步切断、5V (OTG)崩溃和整个系统关闭、直至充电器出现? 如何高效地实现这一目标?
我的一个想法是将比较器和 P 沟道 FET 源直接添加到 SYS 输出、并将阈值电压设置为3.2V 以切断 SYS 输出、 可能会将电池的基准电压直接与分压器相连、但如果有的话、我会有更高效的想法