This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R3-DEVICE-FW:在正常模式下检查电压、电流和温度读数

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935691/bq40z50-r3-device-fw-check-voltage-current-and-temperature-readings-in-normal-mode

器件型号:BQ40Z50-R3-DEVICE-FW

大家好、

sluubu5.pdf 提示:在正常模式下,器件每250ms 读取一次电压、电流和温度读数....

我在 TS1引脚处得到一些探针、就像这样。

我想知道时间、因为我以前在 BQ28z610也做过同样的事情。

当时我收到了这样的探测器:

您能否解释一下它的不同之处以及如何检查250ms 读数?

此致

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    是否确定设备未处于睡眠模式? 当满足睡眠模式的条件时(如果电流在所需时间内低于睡眠电流电平)、器件可进入睡眠模式。 睡眠模式将降低测量频率。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、我确定、因为永久扫描正在进行中。

    最小 睡眠模式下、电压和电流测量的时间 stetting 为1s。

    在第一张图片中,峰值大约为750和500ms……

    我的 stetings 包括5s 睡眠模式电压和20s 测量电流。

    还有其他想法吗?

    此致

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    仔细研究这一点后、热敏电阻测量间隔看起来会稍微复杂一些、并且可能取决于启用的热敏电阻数量。 当器件不处于睡眠模式时、看起来每2-3个周期对它们进行一次采样。 电压和电流将每250ms 测量一次。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    此致

    Hans