This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:有关 LM3445的问题

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929810/lm3445-questions-about-lm3445

器件型号:LM3445

大家好、 我在 LM3445数据表中找不到 OVP 和软启动说明。如何使用  额外的组件实现 OVP 和软启动功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、使用 FLTR1和 FLTR2电容器创建软启动、以滤除100/120Hz 线路分量。  本设计不考虑 OVP、可以添加。  该器件一开始是降压转换器的控制器。  输出不能高于输入电压。  您希望使用什么电路、具有谷底填充的降压转换器或其他拓扑?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。我很愿意使用 带谷底填充的降压拓扑。我制作了一个测试板、请参阅"AN-1935 LM3445离线 TRIAC 调光 LED 驱动 器演示板"进行测试。我担心  出现 LED 开路时输出滤波电容器的安全性。如果可以添加 OVP、我可以使用低电压 和尺寸更小的输出 滤波电容器。您能告诉我如何添加  OVP 吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个示例是使用类似于关断时间 PNP Q3的电路。  这是一个附加电路、它将使用一个值低于 R4的电阻器和一个串联齐纳二极管来设置 OVP 电平。  与 C11等电容器不同、它是一个连接到 NPN 晶体管基极并使 FLTR2分流的电阻器(由于 FLTR2具有高阻抗、因此必须观察 NPN 的泄漏)。  在输出端需要额外的电源齐纳二极管或 TVS、以分流最小导通时间电流、防止输出上升(这是低功耗、因为 FLTR2将分流)。  该齐纳二极管或 TVS 只需在 OVP 电路激活后传导电流、否则必须耗散过多功率。  这意味着它的钳位电压需要高于 OVP 电路阈值。

    创建 OVP 电路的方法有很多、可防止输出电压上升到过高。

    另一种选择是在输出端使用200V 电容器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

     以下是我根据 您的理想对 OVP 电路的理解:当 OVP 发生时,R5的电压增加,然后 Q5开路。  

    这将  拉 低 FLTR2的电压。驱动器在 轻 负载 模式下运行。输出电压 由 D11钳制。

     OVP 电路下方是否正确?如果   不正确、 如何修改?

    关于软启动、我尝试 增加 FLTR1和 FLTR2电容器、但我发现它 没有 明显 的效果。

     是否  有任何方法 可以调整启动时间?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这就是我的意思。  D12需要比 LED 灯串电压更高的电压、D11需要比 D12更高的电压。

    启动时间具体意味着什么?  您希望它执行什么操作?  该器件具有最短导通时间、因此即使 FLTR2处于低电平、它也会为输出提供少量电流。

    FLTR1和 FLTR2有一个时间常数、FLTR2和电容器 C4有370千欧姆的时间常数。  对于 FLTR1、它是 R1和 C3。  为了减慢启动速度、您可以将一个电阻器和电容器与 D1串联。  该电阻器的值较高、仅允许对添加的"C"放电(请注意、如果您进行三端双向可控硅开关元件调光、则在开启时可能会在较低的暗度增加闪光。

    如果您观察 LED 电流、则会有延迟和上升时间、如果 FLTR2电容器发生变化、则会发生变化。  FLTR 电容器和 R1使用的值是多少。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

          

         FLTR 电容值为0.22uF。R1为100kΩ μ F。

    现在我发现了一个问题:   三端双向可控硅开关元件上有一个机械开关、打开调光器后  、我可以看到一点闪存。

    请参阅以下 波形

    我觉得驾驶员 启动速度快 、导致 了这种闪烁、所以我想调整启动时间。

    我尝试 增加 Vcc 电容器、并 将一个电阻器与 Vcc 电容器串联。启动时间增加、但我仍然发现这是闪烁的。


    也许 向 VCC 添加快速放电电路可以解决这个问题、但这会增加成本。

    您是否有 简单的方法来解决此闪烁问题?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这实际上不是软启动问题。  现在的情况是、LM3445仍处于激活状态(开启)、没有任何电流为 LED 供电。  当某些能量通过输入进入时、LM3445立即开始运行。

    这真的是个问题吗?  关闭电源100毫秒、然后重新打开?  您是否试过其他调光器?  可能需要更改 LM3445的时序以使其消失、但它可能会在不同的开/关/开时间出现。  在深度调光时、您还可能遇到其他问题。

    您能否放大开关的几个"机制噪声"?  了解应忽略的内容将会有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我尝试过其他调光器、但我没有发现这个问题。我想只有这个调光器可以解决这个问题。我尝试在 VCC 和 FLTR2之间添加以下电路。

    闪烁问题已经解决、但我发现另一个问题:FLTR2的电压增加

    您是否知道 FLTR2电压增加的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用什么 NPNS?  您必须小心使用此类电路、VBE 取决于温度 、因此 R3/R4分压器设定点将随温度变化。

    从直流的角度来看、FLTR2具有高阻抗。  如果非对称噪声或泄漏电流进入该引脚、电压将发生变化。  看看您的电路、我会认为它不会将 FLTR2拉高这么高。  移除 Q2连接并测量集电极电压并查看其值。

    某些器件向 FLTR2引脚提供电流、仅在内部上拉至0.75V。

    是否确定要添加一个电路、以防止仅在快速关闭和打开调光器时闪烁?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    移除 Q2连接、FLTR2引脚的电压为0.75V。

    遗憾的是、我们的客户 要求与有问题的调光器兼容。

    如果添加 OVP 电路、我会发现同样的问题。  您还有其他 OVP 理想电路吗?

    下一步、我将尝试将 之前的电路连接 到 DIM 引脚、因此它 不 会影响  FLTR2引脚的电压。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我执行测试、将 NPN 连接到 FLTR2引脚、 并使基极 接地。

    我发现 FLTR2的电压    也将发生变化:

    请 告诉 我 原因。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用什么 NPNS?  您可以尝试使用 BSS123等类似的器件、仅用于连接到 FLTR2引脚的器件。  它具有高阻抗、但不是那么高、它应该可以工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是什么 NPN?  FLTR2电压是否像以前一样上升?  除非噪声进入电路、否则这是不可能的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是2PD601ART (NXP 50V 100mA)。

     在基极 接地的情况下 、晶体管 Q5     具有非常高的阻抗。

    FLTR2引脚的电压应 限制 为750mV。但如果将 Q5连接到 FLTR2引脚、则电压会增加到1.1V。


     这是令人困惑的。您能帮您找到原因吗?

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果基极和发射极接地、并且集电极连接到 FLTR2、则无法向 FLTR2提供电流、因此其他情况会导致 FLTR2上升。  噪声耦合或电路板的连接不正确或 FLTR2连接了其他元件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试将  一个小电容电容器   与 NPN 的 C-E 并联、或将 NPN 移到 FLTR2引脚附近、FLTR2的电压 不 会上升。闪存问题也有所改善。我 想、正如 您 之前提到的、噪声会进入电路。我    还有一个问题。要降低 FLTR2的噪声、时间 我进行 PCB 布局、我应该  注意什么 ?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    直流高阻抗为 FLTR2、因此我要将 NPN 放置在靠近 FLTR2引脚的位置、并确保接地回路靠近 IC 和 FLTR2电容器。

    此致、