Other Parts Discussed in Thread: LM3445
大家好、 我在 LM3445数据表中找不到 OVP 和软启动说明。如何使用 额外的组件实现 OVP 和软启动功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
一个示例是使用类似于关断时间 PNP Q3的电路。 这是一个附加电路、它将使用一个值低于 R4的电阻器和一个串联齐纳二极管来设置 OVP 电平。 与 C11等电容器不同、它是一个连接到 NPN 晶体管基极并使 FLTR2分流的电阻器(由于 FLTR2具有高阻抗、因此必须观察 NPN 的泄漏)。 在输出端需要额外的电源齐纳二极管或 TVS、以分流最小导通时间电流、防止输出上升(这是低功耗、因为 FLTR2将分流)。 该齐纳二极管或 TVS 只需在 OVP 电路激活后传导电流、否则必须耗散过多功率。 这意味着它的钳位电压需要高于 OVP 电路阈值。
创建 OVP 电路的方法有很多、可防止输出电压上升到过高。
另一种选择是在输出端使用200V 电容器。
此致、
您好!
是的、这就是我的意思。 D12需要比 LED 灯串电压更高的电压、D11需要比 D12更高的电压。
启动时间具体意味着什么? 您希望它执行什么操作? 该器件具有最短导通时间、因此即使 FLTR2处于低电平、它也会为输出提供少量电流。
FLTR1和 FLTR2有一个时间常数、FLTR2和电容器 C4有370千欧姆的时间常数。 对于 FLTR1、它是 R1和 C3。 为了减慢启动速度、您可以将一个电阻器和电容器与 D1串联。 该电阻器的值较高、仅允许对添加的"C"放电(请注意、如果您进行三端双向可控硅开关元件调光、则在开启时可能会在较低的暗度增加闪光。
如果您观察 LED 电流、则会有延迟和上升时间、如果 FLTR2电容器发生变化、则会发生变化。 FLTR 电容器和 R1使用的值是多少。
此致、
您好!
FLTR 电容值为0.22uF。R1为100kΩ μ F。
现在我发现了一个问题: 三端双向可控硅开关元件上有一个机械开关、打开调光器后 、我可以看到一点闪存。
请参阅以下 波形
我觉得驾驶员 启动速度快 、导致 了这种闪烁、所以我想调整启动时间。
我尝试 增加 Vcc 电容器、并 将一个电阻器与 Vcc 电容器串联。启动时间增加、但我仍然发现这是闪烁的。
也许 向 VCC 添加快速放电电路可以解决这个问题、但这会增加成本。
您是否有 简单的方法来解决此闪烁问题?
非常感谢!
您好!
这实际上不是软启动问题。 现在的情况是、LM3445仍处于激活状态(开启)、没有任何电流为 LED 供电。 当某些能量通过输入进入时、LM3445立即开始运行。
这真的是个问题吗? 关闭电源100毫秒、然后重新打开? 您是否试过其他调光器? 可能需要更改 LM3445的时序以使其消失、但它可能会在不同的开/关/开时间出现。 在深度调光时、您还可能遇到其他问题。
您能否放大开关的几个"机制噪声"? 了解应忽略的内容将会有所帮助。
此致、
您好!
您正在使用什么 NPNS? 您必须小心使用此类电路、VBE 取决于温度 、因此 R3/R4分压器设定点将随温度变化。
从直流的角度来看、FLTR2具有高阻抗。 如果非对称噪声或泄漏电流进入该引脚、电压将发生变化。 看看您的电路、我会认为它不会将 FLTR2拉高这么高。 移除 Q2连接并测量集电极电压并查看其值。
某些器件向 FLTR2引脚提供电流、仅在内部上拉至0.75V。
是否确定要添加一个电路、以防止仅在快速关闭和打开调光器时闪烁?
此致、