请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5160您好!
我参与了高增益吉他前置放大器的设计。 运算放大器必须由12-18V 直流电压提供双电压+-10V。
由于涉及高增益、因此需要非常小心地处理噪声问题、因此我需要您的支持、以便找到噪声方面的最佳解决方案。
提前感谢您的支持。
BR。
GZ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.