This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于高增益吉他放大器的最佳低噪声双电源+-10V 解决方案

Guru**** 2315160 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936062/best-low-noise-dual-supply--10v-solution-for-a-high-gain-guitar-amplifier

主题中讨论的其他器件:LM5160

您好!  

我参与了高增益吉他前置放大器的设计。 运算放大器必须由12-18V 直流电压提供双电压+-10V。

由于涉及高增益、因此需要非常小心地处理噪声问题、因此我需要您的支持、以便找到噪声方面的最佳解决方案。  

提前感谢您的支持。

BR。

GZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您使用 Flybuck 拓扑生成两个输出轨、您可以查看 LM5160。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    对于负轨、是否有任何理由更倾向于使用降压(其设计成本更高)而不是电荷泵+ LDO?

    我的电流目标约为100-150mA。

    您是否认为 每个阶段都需要通过 π 型滤波进行分离? 我获得了巨大的增益(30-70db)、因此我需要非常小心地管理噪声。

    BST 致、  

    G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的主要问题是噪声、也许您应该考虑使用 LDO 解决方案、我将在您的主题中添加 LDO 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美, 谢谢!