主题中讨论的其他器件: BQ24090
各位专家、您好!
bq24040支持 JEITA 规范、这意味着45C~60C 将降低充电电压、但不会停止充电。 但客户需要 bq24040在温度高于45C 时停止充电。 它们的系统中有 EC、可提供用于检测45C 的 ADC。 请问 EC 是否可以再提供一个 GPIO、以便在 T>45C 时将 TS 拉至 GND 以停止充电? 非常感谢!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
bq24040支持 JEITA 规范、这意味着45C~60C 将降低充电电压、但不会停止充电。 但客户需要 bq24040在温度高于45C 时停止充电。 它们的系统中有 EC、可提供用于检测45C 的 ADC。 请问 EC 是否可以再提供一个 GPIO、以便在 T>45C 时将 TS 拉至 GND 以停止充电? 非常感谢!
此致、
Ann Lien
尊敬的 Ann:
当温度恢复到10C~45C 时、EC 将更改状态、因此我们不会始终禁用 TS 引脚。 问题是 TS 引脚(带 NTC)是否接地、客户无法知道温度何时恢复到10-45C 范围。
我们有其他客户也这样做、将 NTC 上拉至 IO 电压并使用 ADC 进行监控。 然后将另一个 IO 引脚连接到 TS 引脚以启用/禁用。 需要使用两个 IO、因为有3种状态:半充电、正常充电、禁用。
最棒的