This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:温度为>45C 时停止充电

Guru**** 2515075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935859/bq24040-stop-charging-when-temperature-45c

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ24090

各位专家、您好!

bq24040支持 JEITA 规范、这意味着45C~60C 将降低充电电压、但不会停止充电。 但客户需要 bq24040在温度高于45C 时停止充电。 它们的系统中有 EC、可提供用于检测45C 的 ADC。 请问 EC 是否可以再提供一个 GPIO、以便在 T>45C 时将 TS 拉至 GND 以停止充电? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    客户是否查看过 bq24090? 这是 bq24040的0-45C 自旋。

    通过 TS 禁用该器件将无法再监测温度。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    客户希望在温度= 0C~10C 时降低充电电流、从而无法实现 bq24090、对吧? 当温度恢复到10C~45C 时、EC 将更改状态、因此我们不会始终禁用 TS 引脚。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:  

    当温度恢复到10C~45C 时、EC 将更改状态、因此我们不会始终禁用 TS 引脚。 问题是 TS 引脚(带 NTC)是否接地、客户无法知道温度何时恢复到10-45C 范围。

    我们有其他客户也这样做、将 NTC 上拉至 IO 电压并使用 ADC 进行监控。 然后将另一个 IO 引脚连接到 TS 引脚以启用/禁用。 需要使用两个 IO、因为有3种状态:半充电、正常充电、禁用。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    得到了、感谢您与客户进行了核对、谢谢!

    此致、

    Ann Lien