Other Parts Discussed in Thread: TPS2120, TPS2121, TPS2124
您好!
我们的硬件系统的电源要求:1个电源通道1V/4A 需要在不同的时间通过2个外部电源输入进行驱动、 通常我认为 有3种方法、如下图所示。 但我们不知道哪一个是最佳选择、以及是否有合适的器件。
1.电源多路复用器,如 TPS212X, 2外部电源输入 2 DCDC 将12V/3.3V 转换为1V, 使用电源多路复用器选择12V 或3.3V 的电源。
2、2个外部电源转换为1V 、 并通过 DCDC 使能引脚直接连接到一起选择哪个电源。我们是否能像这个 μ?那样工作
是否有任何 DCDC 器件具有2输入/1输出、并具有可选择电源的选择引脚?
感谢您的建议。