This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25927:使用微控制器控制使能引脚"EN&quot

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935815/tps25927-control-the-enable-pin-en-with-a-microcontroller

器件型号:TPS25927

大家好、团队、

这是正常电子保险丝电路的实现。

我想知道是否可以通过 R=1Mohm 将 EN/UVLO 连接到 GND 、然后能够通过微控制器控制使能引脚"EN"。

在设计使用微控制器控制使能引脚"EN"时、我应该考虑哪些注意事项?

谢谢、致以最诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteban、

    由于某种原因、您附加的图像 未正确上传。 您能否再次使用附件符号以 PNG 格式上传图像。

    关于您的问题、我在使用1 Mohm 将 EN 引脚拉至 GND 并使用微控制器驱动 EN 信号时未发现任何问题。 只是微控制器应该能够驱动1兆欧姆内的足够电流来将电压提升到所需的水平。 这不应该是一个大问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次附加了图像。

    如果您没有看到以这种方式实现它的任何奇怪情况、我将这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteban、

    是的、在这种方法中、我也看不到驱动 EN 引脚的任何问题。