请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25927 大家好、团队、
这是正常电子保险丝电路的实现。
我想知道是否可以通过 R=1Mohm 将 EN/UVLO 连接到 GND 、然后能够通过微控制器控制使能引脚"EN"。
在设计使用微控制器控制使能引脚"EN"时、我应该考虑哪些注意事项?
谢谢、致以最诚挚的问候。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
这是正常电子保险丝电路的实现。
我想知道是否可以通过 R=1Mohm 将 EN/UVLO 连接到 GND 、然后能够通过微控制器控制使能引脚"EN"。
在设计使用微控制器控制使能引脚"EN"时、我应该考虑哪些注意事项?
谢谢、致以最诚挚的问候。