This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR12010:可能的组件锁定?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR12010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935891/lmr12010-possible-component-lock-up

器件型号:LMR12010

我有一个利用芯片进行大规模生产的器件。 大多数情况下一切都正常、但在许多情况下(大约20个)、器件完全关断和功能丧失。 收到客户的故障器件后、他们的操作正常。 数字足够大、足以用于了解问题是否真实、但足够小、足以怀疑是否存在问题。该器件在许多1000s 中部署了数年。 MCU 具有运行的内部 WDT。 所以...

此问题似乎与交流电源浪涌有关。 在一种情况下、客户直接确认了该问题。 在其他一些情况下、多个装置同时出现故障。

怀疑 LMR12010发生锁定是否合理、它不输出任何电压且消耗的电流非常小?

在下面的原理图中、X1从 Meanwell 砖型交流/直流电源获取电力。 在所有情况下、我们都指示客户断开输入交流电、并将其保留至少一分钟。 它从来没有帮助过。 但是、正如我在返回工厂时提到的、所有器件都正常工作。

我的理论是、LMR12010会锁定并无限期地保持这种状态。 断开交流电不起作用、因为 MW 电源的输出电容器会使 LMR12010保持在电压下。 这是否合理?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     20个器件的故障是现在发生的、还是多年来累积的器件数量?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是过去9个月左右出现的一些此类故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯拉瓦、

    我知道此设计正在生产、但是否针对线路/负载瞬态或稳定性进行了测试? 通常、该器件可以在输出端处理一个 L-C 滤波器、但您共享的 schemic 具有2个相同转角频率的 LC。 内部补偿将无法补偿、尤其是在输入或负载突然变化的情况下。 这可能会导致奇怪的行为。 对于如此高的开关频率、L 值看起来真的很大(22mH)、具体取决于您使用的是 LMR12010X (1.6MHz)还是 LMR12020Y (3MHz)版本。 我希望在1uH-10uH 的范围内有一些东西。 此外、我无法读取输入电容器(C5?) 值-这需要至少10uF 的输入电容。  

    由于您提到所有退回的 IC 都可以在您尝试时正常工作、因此客户电路板上是否存在问题(与制造或其他设计故障相关)或可能导致错误操作的 IC 以外的任何组件损坏? 如果客户有多种此类设计、他们可以尝试在工作板上更换出现故障的设计 IC、并查看其是否正常工作。 如果有一组步骤能够重现运行损失、则捕获此设计的关键波形也可能为您提供一些见解。 最后、我还想从我们的质量团队中了解这些器件上是否有类似的报告问题。

    此致、
    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    很抱歉、原理图不是很准确。 实际使用的电感器为 NR6028T2R2N、2.2uH。 输入电容为22uF、35V。

    请注意、我们没有仅返回 IC。 整个产品都退回了、并且都运行良好、不仅仅是 IC。 整个产品完全正常工作。 因此、电路板上没有任何损坏。

    是的、除其他外、该器件已针对交流线路浪涌进行了测试。 我现在记不起我头上的标准了。 但我确信、我们在任何两对(L-N-G)之间至少测试了2kV。  

    显然、我不会完全排除 MCU 锁定。 看看可能的场景。 我已指示支持人员要求客户在下次收到此类问题的报告时测量 LMR12010的5V 输出。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Slava 提供的信息。 如果 LC 是单级、则看起来不错。 输出端是否有2级 LC 滤波器? 我与质量团队进行了检查、过去没有关于 LMR12010的此类死锁问题的报告。 是的、如果在故障期间再次出现故障并且 IC 工作正常、最好跟踪 VIN、SW、VOUT 波形。 请在您收到有关此内容的任何更新时通知我们。

    此致、

    模块