我有一个利用芯片进行大规模生产的器件。 大多数情况下一切都正常、但在许多情况下(大约20个)、器件完全关断和功能丧失。 收到客户的故障器件后、他们的操作正常。 数字足够大、足以用于了解问题是否真实、但足够小、足以怀疑是否存在问题。该器件在许多1000s 中部署了数年。 MCU 具有运行的内部 WDT。 所以...
此问题似乎与交流电源浪涌有关。 在一种情况下、客户直接确认了该问题。 在其他一些情况下、多个装置同时出现故障。
怀疑 LMR12010发生锁定是否合理、它不输出任何电压且消耗的电流非常小?
在下面的原理图中、X1从 Meanwell 砖型交流/直流电源获取电力。 在所有情况下、我们都指示客户断开输入交流电、并将其保留至少一分钟。 它从来没有帮助过。 但是、正如我在返回工厂时提到的、所有器件都正常工作。
我的理论是、LMR12010会锁定并无限期地保持这种状态。 断开交流电不起作用、因为 MW 电源的输出电容器会使 LMR12010保持在电压下。 这是否合理?
谢谢你。