主题中讨论的其他器件:TPS2553
我们使用 TPS2335多年来进行 USB 电源管理。
现在、我想将其用作超级电容器充电器。 在250mA 恒定电流充电时看起来不错、但在500mA 时、它似乎达到了热限制。 电流在万用表上的范围为300mA、直到电容电压达到2-3VDC。
考虑到该部件在使用寿命内只能为空电容器充电几十次、热循环到底有多糟糕。 是否有可靠性模型或拇指规则?
2.为了缓解这一问题、我计划在开始时放置5-10欧姆的电阻器以绕过 TPS2553。 EN 引脚连接到 TPS2335输出(即电容+)。 因此、最初会禁用 TPS2335、直到 EN 达到1V (使用 v 分压器时达到或超过1V)、并且电容将通过固定电阻器充电。 EN 引脚上的压摆率将非常低。 这是否是操作不稳定、锁定等问题? VIN 为5V、且阻断二极管已在电路中。