This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否为具有以下规格的电池供电设计推荐降压/升压转换器器件:
输入电压- 2.2至5.3V
VOUT -固定3.3V
负载电流-< 500mA
效率-高
静态电流- 非常低。 负载(收发器)将大部分时间处于休眠状态、在此期间消耗的电流应尽可能小。
电容器泄漏-最小值(建议?)
谢谢、此致、
Sudhir Gupta
您好、Sudhir、
TPS63900已关闭此应用、请查看此器件。
谢谢贾斯珀。 我将查看它。
Sudhir
您好贾斯珀、
TPS63900看起来更好、也正是我想要的。 由于我的设计是固定的3.3V 输出、我可以简单地使用数据表中的首页原理图、还是建议对其进行更改?
此致、
Sudhir
您好、Sudhir、
是的、您可以参考第15页为该器件选择电阻值。