This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:TPS63001

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935213/tps63001-tps63001

器件型号:TPS63001
主题中讨论的其他器件:TPS63900

您好!

您能否为具有以下规格的电池供电设计推荐降压/升压转换器器件:

输入电压- 2.2至5.3V

VOUT -固定3.3V

负载电流-< 500mA

效率-高

静态电流- 非常低。 负载(收发器)将大部分时间处于休眠状态、在此期间消耗的电流应尽可能小。

电容器泄漏-最小值(建议?)

谢谢、此致、

Sudhir Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhir、

    TPS63900已关闭此应用、请查看此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢贾斯珀。 我将查看它。

    Sudhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    TPS63900看起来更好、也正是我想要的。 由于我的设计是固定的3.3V 输出、我可以简单地使用数据表中的首页原理图、还是建议对其进行更改?

    此致、

    Sudhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhir、

    是的、您可以参考第15页为该器件选择电阻值。