This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780EVM-002:二极管 D7的用途是什么? 我可以从原理图中删除它吗?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28780EVM-002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934976/ucc28780evm-002-what-s-the-diode-d7-used-for-can-i-remove-it-from-my-schematic

器件型号:UCC28780EVM-002
主题中讨论的其他器件:UCC28780

尊敬的 TI 团队:

我发现 UCC28780 RUN 引脚连接到 UCC28780EVM-002上的 D7二极管、D7连接到 NV6115 Dz 引脚。 RUN 引脚是5V 逻辑引脚、Dz 通过 D5在内部偏置为6.2V。

我想知道 D7的用途是什么? 如果它用于禁用 NV6115、那么它是如何实现的?  由于 RUN 引脚可通过关断 Q3 FET 来禁用低侧 GaN 和高侧 GaN、这是必要的。  

可以移除 D7吗? 删除 D7会导致功能问题。

期待您的回复。

谢谢。

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。

    D7是一种"加速"二极管、有助于在没有 D7的情况下比正常情况下更早地对6.2V 齐纳二极管 D6进行预偏置。

    当 RUN 变为高电平且偏置电压打开时、在第一个 PWML 脉冲到达开始开关之前、较低的 GaN-FET IC 只有大约2.2us 的时间可以加电。   D6齐纳二极管通常从 GaN IC 内部的 VDD 输入进行偏置、但有时需要很长时间才能实现偏置、IC 在需要时不会切换、运行会停止。

    D7可加快偏置速度、以便 GaN IC 在 PWML 脉冲进入时可以进行开关。  
    如果您移除 D7、电路可能工作正常、也可能无法正常工作、因此我建议将其保持在适当位置。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulrich、

    感谢您的解释、非常清楚。

    此致、

    Joseph