主题中讨论的其他器件:UCC28780、
尊敬的 TI 团队:
我发现 UCC28780 RUN 引脚连接到 UCC28780EVM-002上的 D7二极管、D7连接到 NV6115 Dz 引脚。 RUN 引脚是5V 逻辑引脚、Dz 通过 D5在内部偏置为6.2V。
我想知道 D7的用途是什么? 如果它用于禁用 NV6115、那么它是如何实现的? 由于 RUN 引脚可通过关断 Q3 FET 来禁用低侧 GaN 和高侧 GaN、这是必要的。
可以移除 D7吗? 删除 D7会导致功能问题。
期待您的回复。
谢谢。
Joseph