This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80 MOS 导通关断问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934553/bq40z80-bq40z80-mos-on-off-issue

器件型号:BQ40Z80

你(们)好

我的客户使用 BQ40Z80进行测试、使用默认的6系列设置时、监测计工作正常。

如果将7系列电压设置为3V/电芯、RSOC 约为0%、则 MOS 开始导通、同时通信是间歇性的。

请提供一些有关如何解决此问题的建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    请离线与我一起使用。 关闭此主题。