请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 你(们)好
我的客户使用 BQ40Z80进行测试、使用默认的6系列设置时、监测计工作正常。
如果将7系列电压设置为3V/电芯、RSOC 约为0%、则 MOS 开始导通、同时通信是间歇性的。
请提供一些有关如何解决此问题的建议。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.