This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:随机纹波

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935641/lm27761-random-ripple

器件型号:LM27761

大家好、

我的客户在其电路板、电路、测试条件和波形上发现100kHz 随机纹波、如下所示。

Vout =-3.3V。

2.测试点:C413

Iload =大约0.12A

探针带宽= 20MHz

随机发生。

放大。

是否对此问题有任何意见、或者需要进行任何其他实验来调查此案例?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我想查看输入电压、输出电压、输出电流波形。

    请确保您具有干净稳定的输入电源。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    当我们在内部讨论这一点时、我将继续并关闭此主题。 我将查看布局并通过电子邮件进一步讨论。

    此致、

    Febin