主题中讨论的其他器件: LMR70503、 TPS62745
大家好、
您能给我有关输出负电压的建议吗?
我的客户希望使用3.3V 输入输出3.3V 负电压。
输出电流非常低(大约1mA 或更低)、因此我们需要超低的 IQ。
我们是否可以在我们的情况下使用 TPS61221?
或者、您是否有任何可以 实现它的器件?
此致。
Kengo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能给我有关输出负电压的建议吗?
我的客户希望使用3.3V 输入输出3.3V 负电压。
输出电流非常低(大约1mA 或更低)、因此我们需要超低的 IQ。
我们是否可以在我们的情况下使用 TPS61221?
或者、您是否有任何可以 实现它的器件?
此致。
Kengo。
您好 Kengo、
降压转换器需要更高的输入电压才能工作、我们没有提供负电源轨的电压。 您可以查看 开关电容器逆变器、但它们具有更高的 Iq。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2776.pdf
此致、
Febin
您好、Febin、
感谢你的答复。
我能否参阅此应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slva458b/slva458b.pdf)?)
此致。
Kengo。