This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61221:输出负电压。

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61221, LMR70503, TPS62745
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932909/tps61221-the-output-negative-voltage

器件型号:TPS61221
主题中讨论的其他器件: LMR70503TPS62745

大家好、

您能给我有关输出负电压的建议吗?

我的客户希望使用3.3V 输入输出3.3V 负电压。
输出电流非常低(大约1mA 或更低)、因此我们需要超低的 IQ。

我们是否可以在我们的情况下使用 TPS61221?
或者、您是否有任何可以 实现它的器件?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo:

    您可以查看 LMR70503吗? 它具有低 IQ、可支持此类输入电压、输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    感谢你的答复。

    我可以使用降压直流/直流转换器吗?
     它尽可能低。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo:

    我是否可以知道您为什么更喜欢降压直流/直流转换器?

     我认为 BUCK 设计合适也可以、但我自己没有试过。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指降压 IC、而不是降压拓扑。 (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢你的答复。

    因为降压直流/直流(Buck)的 Iq 低于 LMR70503 或其他升压 IC。
    我的客户需要更低 Iq 的器件。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo:

    了解这一点。  

    我将让我的同事来帮助您。 他们在降压器件方面的经验更丰富。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您能告诉我降压转换器的规格(输入电压、输出电压、输出电流等)吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! Minqiu。


    您好、Febin、

    感谢你的帮助。

    我的客户的规格很低、
    VIN=3.3V
    Vout=-3.3V (负电压)
    Iout=1mA 或更低。

     TPS62745呢?
    它是一个超低的 IQ。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    降压转换器需要更高的输入电压才能工作、我们没有提供负电源轨的电压。 您可以查看 开关电容器逆变器、但它们具有更高的 Iq。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2776.pdf

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢你的答复。

    我能否参阅此应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slva458b/slva458b.pdf)?)

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    如果您只是通过反转 Vout 的极性来寻找解决方案、那么您可以为此使用任何降压转换器。 但我们需要确保不会超出 FET 的负电压额定值。

    是的、上述应用手册可用作参考。

    此致、

    Febin